Agregar una instancia de un objeto gráfico
Agregue un elemento gráfico al editor de la interfaz de usuario para crear una instancia del elemento gráfico y que aparezca el objeto o el elemento en
Aplicación FactoryTalk Optix
en tiempo de ejecución.- DesdeVista del proyecto, haga doble clic en la ventana en la que quiere agregar el objeto gráfico.La ventana se abre en el editor.
- EnVista Tipo, seleccione las carpetas deseadas para desplazarse al elemento gráfico y después arrastre el objeto gráfico a la ventana.
Se agrega una instancia del objeto gráfico a la ventana y a
Vista del proyecto
. Si agrega más instancias del mismo objeto gráfico a la misma ventana, el nombre del objeto se anexará con un número de incremento tanto en Vista del proyecto
como en la propiedad Nombre
.Entregue su opinión