Cambiar el orden de los objetos gráficos

Mueva los objetos gráficos seleccionados delante o detrás de otros objetos gráficos del área de diseño.
  1. En
    Proyecto
    , haga doble clic en un contenedor o seleccione
    Editor
    .
    El editor abre una ficha independiente para el contenedor.
  2. Seleccione el objeto que desea mover.
    CONSEJO: Para seleccionar varios objetos gráficos, mantenga presionada la tecla
    Mayús
    y seleccione más objetos.
  3. En la barra de herramientas Área de diseño, seleccione el botón para mover el objeto gráfico en relación con los demás objetos gráficos:
    • Enviar atrás
      . Envía el objeto gráfico detrás de todos los objetos del área de diseño.
    • Enviar hacia atrás
      . Envía el objeto gráfico detrás del siguiente objeto en el área de diseño.  
    • Traer adelante
      . Envía el objeto gráfico delante del siguiente objeto en el área de diseño.
    • Traer al frente
      . Envía el objeto gráfico delante de todos los objetos del área de diseño. 
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.