Acoplar un objeto gráfico
Fije objetos gráficos en la ventana acoplando el objeto.
Acople objetos en cualquier lado de la ventana manteniendo los márgenes, en el centro mientras reajusta los márgenes, o estire objetos gráficos a lo largo de un contenedor.
- EnVista del proyecto, haga doble clic en un contenedor o seleccione .El editor se abre en una ficha independiente.
- En el editor, seleccione los objetos gráficos que desee fijar. Para seleccionar varios objetos gráficos, mantenga presionada la teclaCtrly seleccione más objetos gráficos.
- En la barra de herramientas del editor, seleccione el botón para acoplar el objeto gráfico:
- Acoplar a la izquierda. Fija los objetos seleccionados a la izquierda y mantiene los márgenes.
- Acoplar a la derecha. Fija los objetos seleccionados a la derecha y mantiene los márgenes.
- Acoplar a la parte superior. Fija los objetos seleccionados en la parte superior y mantiene los márgenes.
- Acoplar a la parte inferior. Fija los objetos seleccionados en la parte inferior y mantiene los márgenes.
- Acoplar al centro. Fija los objetos seleccionados verticalmente mientras centra los objetos y restablece los márgenes.
- Acoplar al centro. Fija los objetos seleccionados horizontalmente mientras centra los objetos y restablece los márgenes.
- Acoplar a la izquierda y a la derecha. Estira los objetos seleccionados horizontalmente en el contenedor.
- Acoplar a la parte superior e inferior. Estira los objetos seleccionados verticalmente en el contenedor.
Entregue su opinión