Configurar una hoja de estilo
Configure una hoja de estilo para cambiar las propiedades de la hoja de estilo. Algunas propiedades de estilo muestran una vista previa en el editor.
- EnVista del proyecto, expanda la carpetaUIy haga doble clic en la hoja de estilo.Se abre la hoja de estilo yPropiedades.
- EnPropiedades, configure las propiedades de la hoja de estilo:CONSEJO: Para cambiar el valor de una propiedad, seleccione para introducir un valor manualmente, o seleccioneAgregar vínculo dinámico
- Nombre. Seleccione el nombre actual para editar el nombre de la hoja de estilo. Escriba un nuevo nombre y presioneEntrar.
- Tipo. Esta propiedad esHoja de estilode forma predeterminada y es de solo lectura.
- Color de la ventana. Seleccione el color de fondo de la ventana.
- Color de pantalla. Seleccione el color de fondo de los objetos de pantalla.
- Ancho del borde. Seleccione el ancho predeterminado de los bordes del objeto gráfico. Introduzca el valor manualmente o seleccioneCambiar vínculo dinámico
- Color de texto. Seleccione el color de los objetos gráficos de texto.
- Color del borde. Seleccione el color de los bordes del objeto gráfico.
- Color de enfoque. Seleccione el color de un objeto gráfico que esté centrado en tiempo de ejecución.CONSEJO: Seleccione la casilla que representa el color y, a continuación, enSeleccionar color, arrastre para seleccionar el color y elijaSeleccionar.
Entregue su opinión