Agente Eclipse Mosquitto

Agente Eclipse Mosquitto

Push Agent admite los siguientes modos de comunicación con el agente Mosquitto.
Anónimo
Enviar y recibir mensajes sin autenticar con el agente.
Autenticado
Enviar y recibir mensajes una vez autenticados con el nombre de usuario y la contraseña.
Protegido
Enviar y recibir mensajes cifrados a través de SSL.
CONSEJO:
Adapte la configuración del agente a sus necesidades. Seleccione el modo de comunicación y el puerto.
Puerto 1883
Se utiliza para una comunicación anónima/autenticada.
Puerto 8883
Se utiliza para la comunicación protegida.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.