Ver y restaurar versiones de la biblioteca
Consulte el historial de versiones Git de la biblioteca local o remota. Restaure la biblioteca local o remota a una confirmación específica.
- En la barra de herramientas principal, seleccioneBibliotecas de plantillas
- SeleccioneVer historial
- IMPORTANTE: Se quitarán de forma permanente las confirmaciones de cambios que se han realizado después de una versión restaurada.(Opcional) Para restaurar la biblioteca a una versión anterior, seleccione una confirmación y seleccioneRestaurar.
Entregue su opinión