Crear una carpeta

Cree una carpeta para los objetos del proyecto.
Puede crear varias versiones de cualquier carpeta. Cuando crea una carpeta, la carpeta tiene automáticamente un menú contextual en el que puede hacer clic con el botón derecho para crear elementos específicos para esa categoría de carpeta. Cada categoría de carpeta
tiene un icono delante.
  • En
    Vista del proyecto
    , cree una de las siguientes opciones:
    • Carpeta
      . Haga clic con el botón derecho en el nodo que contendrá la carpeta y después seleccione
      New > Folder
      .
    • Carpeta de categoría
      . Haga clic con el botón derecho en el nodo de nivel de proyecto, seleccione
      New
      y, a continuación, seleccione la categoría de carpeta.
Carpeta#
aparece en
Vista del proyecto
.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.