Eliminar un nodo
Elimine un nodo para quitarlo del proyecto. Al eliminar un nodo, se eliminan todas las referencias a otros nodos. Si el nodo eliminado hace referencia a otros nodos, se le pedirá que quite todas las referencias a otros nodos.
- EnVista del proyecto, seleccione el nodo.
- En la barra de herramientas de la vista, seleccioneEliminar
- Si el nodo hace referencia a otros nodos, aparecerá una lista de los nodos a los que se hace referencia. SeleccioneEliminarpara confirmar la eliminación.
Entregue su opinión