Visualizar contenido en la vista Proyecto
Para mostrar el contenido de interés en la
Vista del proyecto
, los nodos contraídos solo pueden ver la estructura superior del proyecto o la Vista del proyecto
para ver simultáneamente las distintas áreas del modelo de información.- En la barra de herramientas de laVista del proyecto, seleccione una de las siguientes opciones:
- Navegar hacia atrás. Selecciona el nodo o elemento seleccionado anteriormente.
- Navegar hacia adelante. Selecciona el nodo o elemento seleccionado más recientemente.
- (Opcional) Contraiga todos los nodos para facilitar la navegación. Haga clic con el botón derecho en el nodo de proyecto raíz y seleccioneContraer todo.
- (Opcional) Divida laVista del proyectoen dos áreas, en las que puede desplazarse por separado. SeleccioneVista en dos paneles del proyectopara dividir la vista. SeleccioneVista en dos paneles del proyectode nuevo para quitar la división en la vista.
- (Opcional) Busque contenido en laVista del proyectoen lugar de tener que desplazarse. EnEscriba para buscaren la parte superior de laVista del proyecto, escriba el nombre del ítem. Para borrar la búsqueda, seleccione .
Entregue su opinión