Sistemas de medición

Muestra los datos del sistema de medición correspondientes a la configuración regional de la sesión actual.
Los sistemas de medición incluyen:
  • Sistema internacional de medición
  • Sistema de medición tradicional de Estados Unidos
  • Sistema de medición imperial británico
Si no se especifica lo contrario para cada usuario o cada sesión, el sistema de medición se basa en el país correspondiente a la configuración regional. Los objetos
Sesión
y
Usuario
de la UI asocian un sistema de medición con un idioma. Por ejemplo, it-US muestra texto en italiano, pero los datos en el sistema de medición de EE. UU. Puede mostrar datos en unidades de medida que no son estándar del sistema de medición o crear unidades de medición personalizadas.
CONSEJO:
Use el editor de
Asignación de sistemas de medición
para ver las unidades de medida de diferentes sistemas de medición. Para abrir el editor, seleccione la raíz del proyecto y, a continuación, seleccione
Editor
en la propiedad
Mapa de sistemas de medición
.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.