- Empezar
- Uso del software
- OPC UA
- Objetos gráficos y de diseño
- Sesiones y configuraciones regionales
- Desarrollo de soluciones
- Desarrollo de proyectos con C#
- NetLogic
- Referencia de API de C#
- Ejemplos de aplicación
- Tutorial de UI
- Tutorial del registrador
- Tutorial de alarmas
- Tutorial de OPC UA
- Tutorial de NetLogic
- Referencias de objetos y variables
Desplazarse por un gráfico de tendencia
Desplácese por el eje X y el eje Y de un gráfico de tendencia.
- Seleccione un punto y arrástrelo horizontalmente para desplazarse por el eje X.CONSEJO: Si la propiedadSeguirse establece enTrue, el desplazamiento automático se detiene cuando se interactúa con el gráfico. Para reiniciar el desplazamiento automático del eje X, desplace el eje X a la instancia actual.
- Seleccione un punto y arrástrelo verticalmente para desplazarse por el eje Y.
- Seleccione un puntero y arrástrelo diagonalmente para navegar en ambos ejes.
Entregue su opinión