Crear un proyecto local
Cree un proyecto local con control de versiones para crear el proyecto local y un repositorio local en el equipo. El repositorio local le permite confirmar los cambios en su proyecto y proporciona el control de versiones para ver y restaurar las versiones anteriores del proyecto.
- Si hay un proyectoFactoryTalk Optixabierto, seleccioneProyectoCerrar proyecto.
- SeleccioneCerraro, si hay cambios para guardar, seleccioneGuardar y cerrar.
- En la página de inicio, seleccioneNuevo.
- Seleccione el tipo de proyecto:
- Predeterminado. Un proyecto que tiene una ventana predeterminada y categorías configuradas en laVista del proyecto.
- En blanco. Un proyecto que no tiene contenido ni categorías configuradas en laVista del proyecto.
- EnNombre, escriba el nombre de la tabla.
- EnUbicación, escriba la ruta del proyecto.
- SeleccioneUsar control de versiones.CONSEJO: Cuando el control de versiones está habilitado para un proyecto local y desea realizar una copia de seguridad del proyecto en un repositorio remoto, inserte los cambios locales para asociar el proyecto local a un repositorio remoto.
- SeleccioneCrear.
El control de versiones se agrega al nuevo proyecto.
Entregue su opinión