Traducir un mensaje de alarma

El mensaje que se muestra en el widget
Alarmas
es una cadena de texto que puede aparecer en distintos idiomas. Introduzca un mensaje, seleccione el idioma para la traducción y, a continuación, introduzca la cadena traducida. El mensaje de alarma traducido aparece en el idioma del usuario en tiempo de ejecución.
Requisitos previos
  1. Para traducir un mensaje de alarma
  2. En
    Vista del proyecto
    , vaya hasta la alarma y selecciónela.
  3. En
    Propiedades
    , en
    Mensaje
    , escriba el mensaje que mostrará el evento de alarma en tiempo de ejecución.
  4. En
    Vista del proyecto
    , expanda
    Traducciones
    .
  5. Haga doble clic en
    LocalizationDictionary#
  6. En el editor de traducción, seleccione
    Ver
    Referencia de traducción
    .
    El nuevo mensaje aparecerá en la columna
    Cadena
    .
  7. En la fila del mensaje de alarma, seleccione
    Sincronizar
    .
    Aparecerá la traducción correspondiente del mensaje en la columna
    Clave
    .
  8. Seleccione
    Ver tabla de traducciones
    .
  9. Seleccione
    Agregar configuración regional
    , seleccione el idioma que desee para la traducción y, a continuación, seleccione
    Checkmark
    .
  10. En
    Se han añadido nuevas configuraciones regionales
    , seleccione
    .
  11. En la tercera columna, introduzca la cadena de traducción.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.