Crear una base de datos ODBC
Cree un objeto de base de datos que recopile datos de un servidor SQL o un servidor MySQL.
Requisitos previos
Para conectarse a una base de datos ODBC desde dispositivos
Windows®
:- Instale uno de estos controladores ODBC:
- MySQL Unicode
- Controlador ODBC 17 para SQL Server
- Configure el origen de datos ODBC. Consulte Administrar orígenes de datos ODBC - Soporte técnico de Microsoft.
- Para crear una base de datos ODBC:
- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho enAlmacenes de datosy seleccioneBase de datos ODBC.
- EnPropiedades, enTipo de DBMS, seleccione el tipo de servidor de base de datos.
- EnPropiedades, rellene:
- Tipo de DBMS.SQL ServeroMySQL.
- (Opcional)DSN(nombre de origen de datos). Aplicable solo a los dispositivosWindows.IMPORTANTE:Si se especifica, el DSN proporciona automáticamente las propiedades de conexión de ODBC.No puede sobrescribir las propiedades de DSN rellenando manualmente los camposServidor,Puerto TCP,Base de datos,Nombre de usuarioyContraseña.
- Servidor. Dirección IP o nombre de host del servidor de base de datos.
- Puerto TCP. Puerto TCP del servidor de base de datos.OBSERVACIÓN: El valor 0 predeterminado se resuelve como 1433 para servidores SQL y como 3306 para servidores MySQL.
- Base de datos. Nombre de la base de datos en el servidor de base de datos.CONSEJO: Proporcionar el nombre de la base de datos es opcional si el nombre de la base de datos se especifica en el conector de ODBC.
- Nombre de usuario. Nombre del usuario que puede acceder a la base de datos.
- Contraseña. Contraseña del usuario que puede acceder a la base de datos.
(Opcional) Configure la estructura de la base de datos. Consulte Configurar una tabla de bases de datos.
Entregue su opinión