Cambiar la visibilidad del objeto gráfico
Determine si el objeto de dibujo está visible en tiempo de ejecución.
- En laVista del proyectoo en el editor, seleccione un objeto.
- EnPropiedades, enVisible, seleccione una de las siguientes opciones:
- Verdadero. El objeto gráfico aparece en la ventana en tiempo de ejecución.
- Falso. El objeto no aparece en la ventana en tiempo de ejecución.
Entregue su opinión