Duplicar un objeto gráfico

Copie y pegue un objeto para duplicar la configuración del objeto. Los objetos duplicados generan coherencia y ahorran tiempo durante la creación de objetos.
  1. En la
    Vista del proyecto
    o en el editor, haga clic con el botón derecho en el objeto que desea duplicar y seleccione
    Copiar
    .
    CONSEJO: También puede seleccionar el objeto y pulsar
    Ctrl
    C
    .
  2. En la
    Vista del proyecto
    o en el editor, haga clic con el botón derecho en el objeto para que contenga el objeto duplicado y seleccione
    Pegar
    .
    CONSEJO: También puede seleccionar el objeto que contendrá el objeto duplicado y pulsar
    Ctrl
    V
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.