Medidor circular

Establece o muestra un valor numérico entero dentro de un rango de posibles valores.

Caso de uso

Establezca y muestre un valor de variables analógicas en un valor mínimo y máximo.
CONSEJO: Use la propiedad
Zona de advertencia
para mostrar rangos de valores específicos en diferentes colores.

Ejemplo

Medidor circular con dos zonas de advertencia definidas
animated graphic showing the circular gauge measurement moving between 0 and 90
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.