Vista de desplazamiento

Panel que puede desplazarse para mostrar el contenido en un mayor tamaño que el del panel.

Operación

La Vista de desplazamiento admite:
  • Gestos táctiles y multitoque, como reducir y ampliar mediante zoom.
  • Funcionamiento de teclado y mouse, como la combinación para acercar o alejar el zoom
    Ctrl
    Scroll wheel
    .

Caso de uso

Muestre información general, dibujos u otros elementos que sean mayores que el contenedor principal de la aplicación.

Ejemplo

Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.