Desarrollar un cuadro de diálogo de confirmación
Cree un cuadro de diálogo de confirmación que se muestre al hacer clic en un botón. Este proyecto implica la creación de una invocación de método personalizado.
OBSERVACIÓN:
Descargar un proyecto de muestra:
DialogConfirmation.zipRequisitos previos
- Para desarrollar el proyecto
- Organice los elementos de la interfaz.
- Guarde el proyecto.
Seleccione para ejecutar el proyecto mediante el emulador de cliente para probar su proyecto. Para ejecutar el proyecto en un cliente remoto, consulte Agregar un dispositivo cliente.
En ejecución
Entregue su opinión