Crear una variable restringida
Cree una variable con límites de valor alto y bajo que esté vinculada con los medidores.
- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho enModeloy seleccione .
- Pase el cursor por encima de la variable, seleccione y escribaConstrainedVariable.
- EnPropiedades, establezcaConstrainedVariable (Int32)en30.
- Haga clic con el botón derecho enConstrainedVariabley seleccione .
- EnEURange, establezca las propiedades:
- EstablezcaRestricciónenVerdadero.
- EstablezcaLímite altoen50.
- EstablezcaLímite bajoen20.
Entregue su opinión