Desarrollar una interfaz de usuario con una imagen sensible
Implemente una imagen externa en su proyecto y haga que la imagen sea sensible al tamaño de la ventana.
OBSERVACIÓN:
Descargar un proyecto de muestra:
ResponsiveExternalImage.zipRequisitos previos
- Descargue y extraiga el logotipo.
- Para desarrollar el proyecto
- EnVista del proyecto, haga doble clic enMainWindow (type).El editor se abre en una ventana independiente.
- Arrastre el logotipo descargado de su equipo al editor.EnVista del proyecto, aparece un objetoImagen1enMainWindow (type).
- EnPropiedades, establezcaAlineación horizontalyAlineación verticalenEstirar:
- Organice los elementos de la interfaz.
- Guarde el proyecto.
Seleccione para ejecutar el proyecto mediante el emulador de cliente para probar su proyecto. Para ejecutar el proyecto en un cliente remoto, consulte Agregar un dispositivo cliente.
En ejecución
Entregue su opinión