Mostrar un objeto solo a un grupo de usuarios
Haga que un objeto gráfico sea accesible solo para determinados usuarios.
Requisitos previos
Agregue el objeto gráfico que desee mostrar únicamente a un grupo específico de usuarios. Consulte Crear un objeto gráfico a partir de un tipo.
Por ejemplo, cree un objeto
AdminPane
que solo sea visible para los miembros del grupo de usuarios Admin.- Para mostrar un objeto a un grupo de usuarios
- En el panelVista del proyecto, seleccione el objeto gráfico.Por ejemplo, seleccioneAdminPane.
- En el panelPropiedades, cree un vínculo dinámico entre la propiedadVisibley .
- TargetGroup
- Grupo de usuarios para el que se quiere hacer visible el elemento gráfico. Por ejemplo,Administradores.
Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
La propiedad
Visibilidad
de un objeto gráfico tiene un valor booleano. Si el usuario actual en tiempo de ejecución forma parte del grupo seleccionado, el valor de la propiedad en tiempo de ejecución se establece en Verdadero
y el objeto aparece en la interfaz de usuario.Entregue su opinión