Insertar una biblioteca
Inserte una biblioteca remota en un repositorio Git remoto para que los cambios estén disponibles para otros usuarios de la biblioteca remota.
ADVERTENCIA:
Si utiliza versiones beta de
FactoryTalk Optix Studio
o FactoryTalk Optix Studio
personalizadas, insertar actualizaciones de la biblioteca en el repositorio remoto evita que otros usuarios extraigan la biblioteca si no usan el mismo canal de versión de FactoryTalk Optix Studio
.Requisitos previos
- Para insertar una biblioteca
- En la barra de herramientas principal, seleccioneBibliotecas de plantillas
- SeleccioneInsertar.
- Si se le solicita, introduzca la URL del repositorio remoto y las credenciales del usuario.CONSEJO: Puede administrar la URL del repositorio remoto y las credenciales de usuario enOpciones de FactoryTalk Optix Studio. Para obtener más información, consulte Configurar control de versiones.
Entregue su opinión