Editar un registrador de datos

Edite un registrador de datos existente.
  1. Para editar un registrador de datos
  2. En la barra de herramientas, seleccione
    Abrir página de panel
    .
  3. En el panel central, seleccione
    Configurar un registrador de datos
    .
  4. Seleccione el registrador de datos que desee editar.
  5. Si es necesario, edite el
    Nombre
    del registrador y las propiedades.
  6. Seleccione
    Siguiente
    .
  7. Si no hay ninguna base de datos para el registrador, cree una base de datos:
    CONSEJO: También puede hacer clic con el botón derecho en una base de datos existente y seleccionar
    Duplicar
    . La duplicación de una base de datos es útil si desea crear una base de datos a partir de una base de datos existente.
    1. Seleccione
      Nueva base de datos
      y rellene:
      • Nombre
        . Nombre de la base de datos.
      • Tipo
        . Puede ser
        Conexión incrustada
        u
        ODBC
        .
    2. Seleccione
      Siguiente
      .
    3. Establezca las propiedades de la base de datos.
    4. Seleccione
      Siguiente
      .
  8. Seleccione la base de datos para almacenar los datos del registrador y elija
    Siguiente
    .
  9. Seleccione las variables que desee registrar y seleccione
    Siguiente
    .
    CONSEJO: Para encontrar variables, utilice el campo de búsqueda.
  10. Seleccione
    Salir
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.