Configurar los certificados de servidor de confianza en tiempo de diseño

Establezca el certificado de servidor rechazado al importar nodos con un objeto de cliente OPC UA como de confianza para poder importar estos nodos en tiempo de diseño.
Puede mover el certificado de las siguientes maneras:
  • Manualmente, utilizando el Explorador de Windows solo en un destino de Windows.
  • Mediante el uso remoto de
    Acceso remoto de FactoryTalk
    .
  • Usando la misma aplicación.
  • Desde
    ApplicationFiles/PKI/Rejected
    , mueva el certificado a
    ProjectFiles/PKI/Trusted/Certs
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.