Política de seguridad mínima
OPC UA requiere políticas de seguridad para los clientes y los servidores. Cada política define un conjunto de algoritmos y la longitud de las claves para proteger el intercambio de mensajes de cliente-servidor.
Políticas de seguridad disponibles
Puede seleccionar una política de seguridad:
- Aes256_Sha256_RsaPss
- Aes128_Sha256_RsaOaep
- Basic256Sha256
- NoneCONSEJO: Esta opción solo es válida si no se realiza ninguna firma de mensaje ni cifrado. Consulte Modo de seguridad de mensaje mínimo.
Especificaciones de certificados OPC UA
Las políticas compatibles con el estándar OPC UA se actualizan de forma regular. Algunas políticas en desuso (por ejemplo,
Basic128Rsa15
o Basic256
) solo se admiten para propiciar la compatibilidad con versiones anteriores.La política de seguridad mínima requerida por el servidor del cliente se establece en las propiedades del objeto de servidor OPC UA.
Para obtener más información sobre las políticas de seguridad, consulte las especificaciones de OPC UA.
Entregue su opinión