Agregar un rango a una variable
Agregue límites mínimos y máximos a las variables numéricas. Los límites imponen ciertos comportamientos cuando el valor está fuera de los límites.
- EnVista del proyecto, seleccione una variable.
- EnPropiedades, haga clic con el botón derecho en el nombre de variable la variable numérica y seleccione .
- EnEURange, complete:
- Límite bajo. Límite bajo del valor de la variable
- Límite alto. Límite superior del valor de la variable.
- Restringir. Si se establece enTrue, se restringen los valores de la variable para los límites inferior y superior.
Entregue su opinión