Establecer la unidad de medida de una variable

Defina la unidad de medida de un valor numérico.
  1. En
    Vista del proyecto
    , seleccione una variable.
  2. En
    Propiedades
    , haga clic con el botón derecho en el nombre de la variable numérica y seleccione
    Nuevo
    EUInformation
    .
  3. Seleccione la unidad de medida del valor de la variable y elija
    Seleccionar
    .
La unidad de medida aparece en el valor de la variable.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.