Restaurar un proyecto
Si un proyecto está dañado o se guardan cambios no deseados, puede restaurar una versión anterior del proyecto.
- Cierre el proyecto.
- Desde la carpeta%localappdata%\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Studio\Backups\[Project Name], copie la carpeta completa de la copia de seguridad deseada.
- Pegue la carpeta en una ubicación distinta de la ubicación actual del proyecto, o elimine la carpeta actual del proyecto y pegue la nueva carpeta en la misma ubicación.
- Abra el proyecto.
Entregue su opinión