Guardar un proyecto
Guarde el proyecto para guardar su progreso. Puede almacenar los proyectos localmente, en un repositorio de control de versiones, en una unidad de red o en una unidad extraíble.
- Guarde el proyecto con uno de estos tres métodos:
- En la barra de herramientas, seleccioneGuardar.El proyecto se guarda en la misma ubicación desde la que ha abierto el proyecto.
- En la barra de herramientas, seleccioney, a continuación, dentro deGuardar proyecto como, complete:
- Nombre. Introduzca el nuevo nombre del proyecto.
- Ubicación. Escriba la ruta donde desea guardar el proyecto. Seleccione y busque una carpeta para desplazarse a la ubicación.
- (Opcional)Usar control de versiones. Seleccione esta opción para realizar un seguimiento de los cambios realizados en el proyecto y almacenarlo en un repositorio Git.
- En la barra de herramientas, seleccione.El proyecto se guarda y se realiza una confirmación en el repositorio de control de la versión local.
Entregue su opinión