Recetas

Las recetas se basan en los ingredientes definidos en los objetos de esquemas de recetas.
Puede utilizar el widget del editor de recetas para administrar las recetas en tiempo de ejecución o desarrollar su propia solución de administración de recetas.

Esquemas de recetas

Utilice un objeto del esquema de recetas para definir un conjunto de variables para crear recetas. Una receta define los valores que corresponden a las variables del esquema.
Recetas basadas en un esquema de recetas
CONSEJO: Puede crear varias recetas basadas en un único objeto de esquema de recetas, lo que resulta útil para restaurar configuraciones de recetas anteriores.

Ingredientes del esquema de recetas

Defina los ingredientes del esquema de recetas en el tiempo de diseño mediante la configuración de la propiedad
Nodo de destino
de destino del objeto del esquema de recetas.
El nodo de destino puede ser cualquier nodo de proyecto que contenga las variables deseadas.
Por ejemplo, el nodo de destino puede ser:
  • La carpeta
    Modelo
  • Un objeto dentro de la carpeta
    Modelo
  • Un nodo que contiene variables de uno o varios controladores
CONSEJO: En un proyecto complejo, para definir las variables contenidas en varios nodos como ingredientes de un esquema de recetas, cree un objeto dedicado en la carpeta
Modelo
y agregue variables dentro de él. A continuación, cree un vínculo dinámico entre las variables y los ingredientes. Si el objeto se selecciona como nodo de destino, la selección de los ingredientes del esquema de recetas es intuitiva porque solo se muestran las variables a las que se hace referencia en el objeto.

Nodo del modelo de edición

Si desea desarrollar su propia solución de administración de recetas, es necesario conocer el nodo del modelo de edición.
Cuando el usuario crea, edita o carga una receta de la base de datos en tiempo de ejecución, se crea automáticamente un alias del nodo del
Modelo de edición
en el nodo del proyecto raíz. El nodo de alias tiene el mismo nombre que el esquema de la receta al que hace referencia. Hasta que el nodo se guarda, elimina o envía al controlador, contiene una copia temporal de los datos de la receta que se crearon, editaron o cargaron.
Puede hacer referencia al nodo del
Modelo de edición
en el tiempo de diseño.
IMPORTANTE: Si se detiene la ejecución de
FTOptixApplication
, el nodo
Editar modelo
y sus datos se eliminan.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.