Crear un almacenamiento de retentividad
Cree un almacén de datos de retentividad para retener datos de nodos específicos del proyecto.
CONSEJO:
Para algunos valores de propiedad, puede utilizar vínculos dinámicos. Para obtener más información, consulte Crear vínculos dinámicos.
- Cree el objeto de almacenamiento de retentividad:
- En el panelVista del proyecto, haga doble clic con el botón derecho enRetentividad.
- Seleccione.
- (Opcional) EnPropiedades, enNombre, seleccione para cambiar el nombre del almacenamiento.
- Agregue un nodo de proyecto para conservar sus datos:
- EnPropiedades, junto aNodos, seleccione .
- (Opcional) Seleccione para cambiar el nombre del nodo.
- (Opcional) Expanda el nodo. EnTipo, seleccioneEstablecer tipoy cree un vínculo dinámico.
- (Opcional) Expanda el nodo. EnNodeClass, seleccione la clase del nodo o seleccioneAgregar vínculo dinámico
- Especifique la frecuencia con la que se guardan los nuevos datos de los nodos del proyecto seleccionados realizando una de las siguientes acciones:
- EnRetardo de escritura, introduzca los milisegundos seleccionando .
- EnRetardo de escritura, seleccioneAgregar vínculo dinámico
- Determine si desea conservar solo los cambios ya almacenados realizando una de las siguientes acciones:
- EnObservador Delta habilitado, establezca el valor.
- EnObservador Delta habilitado, seleccioneAgregar vínculo dinámico
Entregue su opinión