Configurar la configuración regional en tiempo de ejecución

En proyectos multilingües en los que la configuración regional del usuario no está configurada, puede solicitar al usuario que seleccione la configuración regional de la sesión a través de objetos gráficos en tiempo de ejecución.
Utilice un objeto personalizado que contenga NetLogic para mostrar una lista de configuraciones regionales. La configuración regional seleccionada en el objeto
Sesión
cambia la configuración regional del proyecto.
  1. Seleccione
    Bibliotecas de plantillas
    .
  2. Seleccione
    Widgets
    .
  3. En
    Componentes
    , arrastre el
    Editor de usuarios
    a la carpeta de
    UI
    de la
    Vista del proyecto
    .
  4. En
    Bibliotecas
    , seleccione
    Cerrar
    .
  5. En
    Vista del proyecto
    , expanda la carpeta
    EditorDeUsuarios#
    y arrastre
    LocaleComboBox (type)
    a la carpeta de
    UI
    .
  6. Haga clic con el botón derecho del mouse en la carpeta
    EditorDeUsuarios#
    y seleccione
    Eliminar
    .
  7. En
    Eliminar Editor de usuarios#
    , seleccione
    Eliminar
    .
  8. En
    Vista del proyecto
    , seleccione la carpeta de
    UI
    .
  9. En la barra de herramientas
    Vista del proyecto
    , seleccione
    Add
    y, a continuación, seleccione
    Sesión de interfaz de usuario
    .
  10. (Opcional) Con
    SesiónDeInterfazDeUsuario# (type)
    seleccionado en la carpeta de
    UI
    , en
    Propiedades
    , en
    LocaleIDs
    , escriba la configuración regional inicia que desee.
  11. En
    Vista del proyecto
    , seleccione el motor de presentación.
  12. En
    Propiedades
    , dentro de
    Sesión
    , seleccione el
    SesiónDeInterfazDeUsuario (type)
    creado en el paso 9.
  13. Haga clic con el botón derecho en el contenedor o la página de destino que desee, seleccione
    Nuevo
    y navegue hasta
    LocaleComboBox (type)
    para crear una instancia.
  14. En
    Propiedades
    de la nueva instancia, dentro de
    Eventos
    , en
    Selección cambiada
    , seleccione
    Add
    Agregar nuevo método
    .
  15. Seleccione
    Comandos
    Comandos de variables
    y, a continuación, seleccione
    Establecer valor variable
    .
  16. En
    VariableToModify
    , elija
    Seleccionar nodo
    y, a continuación, seleccione
    Alias
    Sesión
    VariableToModify
    ActualLanguage
    .
  17. En la propiedad
    Valor
    , seleccione la instancia
    LocaleComboBox#
    que esté editando y, a continuación, elija
    ValorSeleccionado
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.