Crear un repositorio remoto para un proyecto

Cree un repositorio remoto para habilitar la colaboración de varios usuarios en un proyecto.
  1. Cree un repositorio remoto vacío con las herramientas proporcionadas por el proveedor de control de versiones que sea compatible.
    IMPORTANTE: El repositorio remoto no puede contener ningún archivo, incluyendo los archivos
    README
    ,
    .gitignore
    y
    LICENSE
    .
  2. Cree un proyecto inicial con el mismo nombre que el repositorio. Consulte Crear un proyecto desde un repositorio remoto.
    IMPORTANTE: Los nombres del proyecto y del repositorio deben coincidir, incluido el uso de mayúsculas.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.