Crear una base de datos ODBC

Crear una base de datos ODBC

Cree un objeto de base de datos que recopile datos de un servidor SQL o un servidor MySQL.
Requisitos previos
Para conectarse a una base de datos ODBC desde dispositivos
Windows®
:
  1. En el panel
    Vista del proyecto
    , haga clic con el botón derecho en
    Almacenes de datos
    y seleccione
    Base de datos ODBC
    .
  2. En
    Propiedades
    , en
    Tipo de DBMS
    , seleccione el tipo de servidor de base de datos.
  3. En
    Propiedades
    , rellene:
    • Configuración
      :
      • Tipo de DBMS
        SQL Server
        o
        MySQL
        .
      • (Opcional)
        DSN
        (nombre de origen de datos). Aplicable solo a los dispositivos
        Windows
        .
        IMPORTANTE:
        Si se especifica, el DSN proporciona automáticamente las propiedades de conexión de ODBC.
        No puede sobrescribir las propiedades de DSN rellenando manualmente los campos
        Servidor
        ,
        Puerto TCP
        ,
        Base de datos
        ,
        Nombre de usuario
        y
        Contraseña
        .
      • Servidor
        . Dirección IP o nombre de host del servidor de base de datos.
      • Puerto TCP
        . Puerto TCP del servidor de base de datos.
        CONSEJO: El valor 0 predeterminado se resuelve como 1433 para servidores SQL y como 3306 para servidores MySQL.
      • Base de datos
        . Nombre de la base de datos en el servidor de base de datos.
        CONSEJO: Proporcionar el nombre de la base de datos es opcional si el nombre de la base de datos se especifica en el conector de ODBC.
      • Nombre de usuario
        . Nombre del usuario que puede acceder a la base de datos.
      • Contraseña
        . Contraseña del usuario que puede acceder a la base de datos.
    • Almacenar y reenviar
      :
      CONSEJO: Almacenar y reenviar almacena los datos en caso de pérdida temporal de la conexión con el almacenamiento. Consulte Almacenar y reenviar.
      • Almacenar y reenviar habilitado
        .  Habilita o deshabilita Almacenar y reenviar.
      • Tamaño máximo del búfer de Almacenar y reenviar
        . Número máximo de elementos en el búfer, que puede establecerse entre 1 y 100.000. Un elemento es una entrada (fila) en una tabla de base de datos.
      • Sobrescritura del búfer de Almacenar y reenviar
        . Cuando se establece en
        Verdadero
        , sobrescribe las entradas más antiguas con nuevos datos cuando se alcanza el límite del búfer. Cuando se establece en
        Falso
        , omite los nuevos datos cuando se alcanza el límite del búfer.
        CONSEJO: Están disponibles las siguientes propiedades de diagnóstico de solo lectura:

          Uso del búfer de Almacenar y reenviar
          . Muestra el número actual de elementos en el búfer.

          Desbordamiento del búfer de Almacenar y reenviar
          . Falso: indica que se gestionan los datos que están por llegar. Verdadero: indica que el búfer está lleno y que se omiten los datos que están por llegar.

(Opcional) Configure la estructura de la base de datos. Consulte Configurar una tabla de bases de datos.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal