Configurar la IP del agente de mensajes

Configurar la IP del agente de mensajes

Para establecer la dirección IP del agente de mensajes es preciso crear una variable.
  1. En
    Vista del proyecto
    , haga clic con el botón derecho en la carpeta
    Modelo
    y seleccione
    Nuevo
    Variable
    .
  2. En
    Vista del proyecto
    , pase el cursor por encima de la variable, seleccione
    Edit
    y escriba
    BrokerIpAddress
    .
  3. En
    Propiedades
    , seleccione
    Int32
    y seleccione
    String
    .
  4. En el valor de la propiedad
    BrokerIpAddress
    , especifique la dirección IP del agente MQTT.
    A modo de prueba, puede escribir
    test.mosquitto.org
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.