Vaya más allá de lo que es posible en el diseño y en el funcionamiento de sus máquinas mediante el software de gemelo digital Emulate3D™. Vea cómo funcionan sus máquinas antes de ordenar las piezas. Descubra los problemas de control antes de pasar a la planta. Y transporte al personal de la planta a un mundo virtual donde puedan formarse en sistemas sin consecuencias, predecir el rendimiento futuro y simular cambios de líneas.
Reinventando el ciclo de vida de las máquinas
Resuelva sus desafíos de forma más rápida y sencilla con un Gemelo digital
A lo largo de la vida de una máquina, hay muchos momentos “si tan solo hubiera…” Si hubiera sabido que un transportador o embudo estaba un poco mal antes de construir la máquina… Si hubiera sabido de los problemas de integración de controles antes de llevarlo a la planta… Si hubiera podido hacer una transferencia con más suavidad…
El software Emulate3D resuelve desafíos como estos en el mundo digital, antes de que se conviertan en momentos “si tan solo hubiera…” en la vida real. Este software ayuda a:
- Construir mejores sistemas: vuelva a pensar sobre lo que es posible a través del proceso de diseño. Con el diseño virtual y la creación de prototipos, tiene la oportunidad de crear su máquina y ponerla en marcha en el mundo digital antes de construirla de verdad.
- Poner en marcha con confianza: ponga fin a las sorpresas y cambios de última hora. Con la puesta en marcha virtual, puede conectar su máquina a un sistema de control, de modo que pueda resolver problemas de secuenciación u operación lógica antes de pasar a la planta.
- Aumentar las habilidades de los operarios: reduzca los riesgos y mejore la competencia formando a su plantilla en un entorno virtual. Entrénelos con una simulación de situaciones y fallos en un sistema digital que refleja las condiciones más reales posibles.
- Mejorar la producción: resuelva los desafíos de producción de la vida real en un mundo digital, donde los errores cuestan mucho menos. Utilice la simulación 3D en tiempo real para ver, por ejemplo, qué cambios de configuración son necesarios a la hora de ejecutar un nuevo producto a un rendimiento óptimo. O para ayudar a un técnico a reparar más rápido un activo.
Responda a los constantes cambios en las demandas de los clientes
Facilite un proceso de diseño más ágil con Gemelos digitales
Los cambios en las demandas significan nuevos diseños de máquinas, herramientas y formación. Si pudiera probar los nuevos diseños de sus máquinas, ¿podría reducir al mínimo la cantidad de reprocesos necesarios? Si pudiera probar sus controles antes de poner en marcha un sistema, ¿podría detectar los problemas antes de solicitar las piezas? Vea el seminario web para aprender cómo un modelo digital de su máquina le ofrece la flexibilidad para experimentar y simular situaciones que lo ayudarán a tomar decisiones de una forma más crítica.
Una manera mejor de interactuar con las máquinas
Mejore el diseño y rendimiento de los sistemas de automatización
En su forma más simple, un gemelo digital es una representación digital de un activo o sistema físico; sin embargo, es mucho más que una simple imagen. Es un modelo dinámico que se basa en la física de su máquina o sistema y se comporta y responde a las condiciones de la manera exacta a como lo haría en un situación real. Las oportunidades para aplicar un gemelo digital son casi ilimitadas: desde repetir diseños antes de cortar acero, probar los controles de una máquina antes de atornillarla al piso, hasta formar la plantilla antes de que toquen los controles táctiles, y más. Y cuando se combina un gemelo digital con nueva tecnología como los dispositivos de realidad aumentada, sus usos y beneficios en la empresa sólo seguirán creciendo.
Cumpla con los plazos de su proyecto
Evite sorpresas durante el diseño, la configuración y la puesta en marcha
A nadie le gustan las sorpresas mientras se implementa una nueva máquina o se hacen cambios en líneas, sobre todo, cuando estas se traducen en problemas en la integración de controles y la secuencia de líneas, pudiendo causar retrasos. Un gemelo digital puede ayudarlo a superar estos desafíos. Con él, puede crear una máquina virtual que utilice lógica operativa real y se conecte a un sistema de control. Luego puede probar, depurar y comprobar el rendimiento de la máquina antes de ponerla en marcha. Incluso puede emular el funcionamiento de la máquina para probar nuevas configuraciones y tipos de productos.
Incremente la eficacia de sus operarios
Mejore el aprendizaje y reduzca los costos con la formación virtual
Mantenga a su fuerza laboral por el buen camino y asegúrese de que logran los objetivos de producción, incluso cuando los más experimentados se jubilen. Con la formación virtual, los nuevos operarios pueden aprender e interactuar con los sistemas que van a utilizar, dentro de la seguridad de un entorno digital.
Pueden aprender a través de situaciones normales o excepcionales, incluyendo aquellas que no se pueden recrear fácilmente en la vida real. Incluso se les puede pedir que lleven a cabo procedimientos o demuestren niveles de concienciación y eficacia antes de comenzar a trabajar en un entorno de producción real. La formación virtual también ayuda a reducir costos al eliminar los viajes y no requerir que los dispositivos y máquinas estén disponibles para el uso formativo. Vea el seminario web para obtener más información.
Intralox da vida a las mejores soluciones
El software ayuda a la empresa a desarrollar y mostrar los diseños óptimos para sus clientes
Antes de utilizar el software Emulate3D, Intralox tenía que demostrar de manera efectiva cómo sus sistemas de transporte manejarían los productos de un cliente. Ahora, Intralox utiliza el software para emular cómo sus sistemas pueden manejar sus paquetes y mejorar el flujo de productos dentro de una instalación. El software ayuda a la empresa a desarrollar diseños y configuraciones de equipos óptimos para sus clientes. Y con repeticiones rápidas y baratas, la empresa puede reducir al mínimo el tiempo, la mano de obra, el riesgo y las conjeturas durante los proyectos de planificación.