Ítem | Requisito | Versión |
---|---|---|
1 | Connected Components Workbench™ | 21.00 o superior |
2 | Micro 8xx | N.A |
3 | PowerFlex 525 | N.A |
¿Para qué es esto?
La aplicación Control estación de Bombeo utiliza el Micro 850E para proporcionar un control "autónomo" de bomba multifunción que permite al usuario la posibilidad de elegir entre un proceso de control de bombeo descendente (depósito de agua), o un proceso de control de seguimiento de presión (distribución de agua) y operaciones de llenado y vaciado de tanques, con sólo unas pocas y sencillas instrucciones en el controlador.
¿Esto me resulta útil?
Una configuración en Connected Components Workbench™ que incluye un programa para un controlador Micro 850E y la configuración de un PowerFlex 525 para implementar la estación de bombeo, por lo que no es necesario programar el PLC.
Esta primera versión requiere que el sistema tenga interfaz hombre-maquina (HMI) o aplicación SCADA.
La funcionalidad incluye:
- Control de hasta 4 bombas.
- Uso de sensores de nivel digitales o analógicos o una combinación de ambos para controlar el proceso.
- Control de variadores de frecuencia mediante comunicación Ethernet/IP, lo que reduce el cableado de control a los variadores (sólo VFD’s PowerFlex 520).
- El control de la bomba se puede realizar con arrancadores, VFD de la serie PowerFlex 520 o con VFD de otro fabricante. (Adicionando entradas y salidas al controlador)
- Control de secuenciación de la bomba.
¿Cómo puedo hacer que funcione?
Descargue el archivo “Control estación de Bombeo.ccwarc” e importe el proyecto en el Connected Components Workbench™ y ajuste la lógica de acuerdo con la funcionalidad necesaria y al controlador de la seria Micro que esté utilizando.
Requerimientos de sistema para la aplicación:
Conocimientos requeridos
Conocimientos básicos de programación y configuración en el software Connected Components Workbench™ y conocimiento en funcionalidad y parametrización de variadores PowerFlex 525.
Descargas
Tenga en cuenta: deberá aceptar los Términos y Condiciones para cada descarga.
¿Necesita ayuda?
Si necesita ayuda con alguna aplicación o tiene comentarios acerca del Innovation Center, por favor contáctenos.
Guía de implementación