Cuando se trata de seguridad de máquinas, las empresas buscan tres resultados de negocios bien definidos: reducir el riesgo, mejorar la conformidad y optimizar la producción. Desde la evaluación hasta la validación final, nuestra cartera integral de servicios de seguridad de máquinas ayuda a nuestros clientes a atravesar este proceso y mejorar su seguridad general.
Evaluaciones de seguridad escalables
Identifique y evalúe riesgos
Las evaluaciones de seguridad son el primer paso en el camino a la seguridad y son una pieza fundamental en el ciclo de vida de seguridad. Las evaluaciones de seguridad lo ayudarán a identificar los riesgos para poder mitigarlos y a cumplir con los estándares y reglamentos. Nuestro equipo de consultores de seguridad con homologación TÜV utiliza una metodología basada en los últimos estándares internacionales. Esta metodología ofrece evaluaciones que pueden ayudarlo a tomar decisiones bien informadas para mejorar la seguridad de los empleados.
Ofrecemos un rango de opciones de evaluación de seguridad escalables, capaces de abordar los desafíos y la provisión particulares del negocio y trabajar con los programas de seguridad vigentes de su organización. Estas opciones incluyen:
- Las auditorías de cumplimiento normativo ofrecen un análisis de seguridad de máquinas de alto nivel y pueden demostrar la conformidad o inconformidad con los atributos predefinidos. Las auditorías son un activo eficaz que sirve como base del programa de seguridad a modo de herramienta de priorización y calificación.
- Las evaluaciones de protección identifican peligros y ofrecen recomendaciones de protección para tomar acciones inmediatas.
- Las evaluaciones de riesgos, a cargo de uno de nuestros ingenieros o consultores de seguridad, incluyen recomendaciones en mejoras de seguridad.
- Las evaluaciones de riesgos en equipos ofrecen las características de las evaluaciones de riesgos estándar. Además, incluyen un análisis en profundidad para máquinas especiales o fundamentales y una oportunidad para que el equipo mejore sus conocimientos.
Servicios de verificación y diseño
Desarrollo de sistemas de seguridad integrales
Nuestros servicios de diseño apoyan el desarrollo de sistemas de seguridad integrales que puede incluir la elaboración de especificaciones de los requisitos funcionales de seguridad (SFRS) y las verificaciones de seguridad de SISTEMA. Las verificaciones de seguridad de SISTEMA comprueban que el diseño del circuito de seguridad esté en conformidad con un nivel de rendimiento específico para verificar que sus dispositivos de seguridad estén instalados de forma correcta para proteger al personal.
Cuando termina la evaluación de riesgos de seguridad, puede utilizarse una especificación de requisitos funcionales de seguridad para evaluar las recomendaciones. La especificación de los requisitos funcionales de seguridad puede confirmar si las estrategias de mitigación de riesgos resultan prácticas para su instalación. Cuando desarrolle una especificación de los requisitos funcionales de seguridad, un consultor de Rockwell Automation llevará a cabo debates con sus equipos de seguridad, de ingeniería, de operaciones y de gestión. Los debates permiten verificar que los planes alcancen los objetivos de seguridad y mejoren las operaciones sin afectar la producción y el mantenimiento.
La especificación de los requisitos funcionales de seguridad aprobada suele utilizarse como la base para el diseño de ingeniería de la mitigación de riesgos. La especificación de los requisitos funcionales de seguridad también se utiliza como base de la validación de seguridad, que es la prueba real de campo de que su sistema de seguridad opera de acuerdo con los proyectos y requisitos correspondientes.
Servicios de instalación y validación
Verifique que el sistema esté instalado de forma correcta y funcione conforme a los estándares
Los servicios de validación del sistema de seguridad permiten verificar la correcta instalación y funcionalidad del sistema de seguridad. Estos servicios evalúan el rendimiento del circuito, la tolerancia a fallos, la acción ante un fallo, la lógica de software, la aplicación y la función del dispositivo y las acciones de reinicio para todos los modos de operación. Abarcan diseños basados en pautas de EE. UU. y la Comunidad Europea y se pueden adaptar para satisfacer sus necesidades.
Los servicios de validación de seguridad incluyen:
- Análisis del circuito de seguridad
- Servicios de tiempo de detención de máquinas
- Auditorías de cumplimiento normativo
- Validación del sistema de seguridad
Si tiene planificado ejecutar una corrección con sus propios recursos, podemos brindarle administración de proyecto y soporte durante todo el proceso. Si opta por un proyecto de llave en mano, nuestro equipo de ingenieros de seguridad con homologación TÜV puede brindarle el servicio en sus instalaciones.
Servicios digitales y capacitación
Manténgase al día con lo último en normativa
Gracias a nuestros servicios digitales, le brindamos el apoyo necesario durante todo el ciclo de vida de seguridad de la máquina. Aprovechamos nuestra experiencia especializada y tecnología para brindar los mejores servicios.
Nuestros servicios de capacitación ofrecen normas y pautas industriales actuales y emergentes, y ejemplos de aplicación cuando usa componentes de seguridad. Estos servicios incluyen capacitación sobre homologación TÜV y más.