Los variadores de frecuencia inteligentes ayudan a reducir el tiempo improductivo
Con un variador de frecuencia inteligente, los ingenieros pueden establecer modelos analíticos para medir la velocidad del equipo u otras características. Además, pueden utilizar datos a los que se accede de forma remota para identificar posibles necesidades de mantenimiento. Al examinar tres bombas que están funcionando a la misma velocidad, un ingeniero podría observar que una bomba tiene un par de carga menor. Como resultado, se podría enviar a un técnico para investigar el problema. Los variadores de frecuencia con visibilidad remota de datos ayudan a:
- Reducir el tiempo improductivo y los costos de mantenimiento
- Ver alertas predictivas sobre la vida útil basada en el análisis incorporado para componentes críticos
- Confirmar las horas de tiempo de ejecución de los componentes del variador y los requisitos de mantenimiento
Además, cuando los variadores de frecuencia PowerFlex 6000T se combinan con FactoryTalk® Analytics™ GuardianAI™, los operadores obtienen una visión ampliada del estado de los activos de la planta, incluidos:
- Prever e identificar fallos de sus bombas, ventiladores o sopladores
- Obtenga notificaciones sobre restricciones de flujo, cavitación, montajes sueltos, desalineaciones de las cuchillas, fallas en los cojinetes, etc.
Donde los variadores de media tensión proporcionan el mayor valor
Las industrias que consumen mucha energía, como la del petróleo, los metales, los minerales, los alimentos, el papel y los productos químicos, representan más del 50 % del consumo de energía industrial global y ofrecen innumerables oportunidades para soluciones de control inteligente de motores.
Los variadores de media tensión PowerFlex pueden controlar motores para bombas, compresores, transportadores, sopladores, extrusoras, ventiladores, mezcladoras, grúas, montacargas, refrigeradores y propulsores. Además, cada aplicación ofrece la oportunidad de reducir el consumo de energía.
La oportunidad de aplicar el control de transferencia síncrona para bombas en las industrias de agua, aguas residuales, gas y petróleo es enorme. Un cliente de Rockwell Automation en la industria energética utiliza más de 100 variadores de media tensión y la mayoría opera sistemas de transferencia síncrona.
3 ventajas principales del control de motores de transferencia síncrona
Haga más con menos equipos. Los variadores de frecuencia PowerFlex 6000T y PowerFlex 7000 con control de transferencia síncrona ayudan a:
- Ahorrar energía. Combine la eficiencia del variador de frecuencia con transiciones de sincronización superior en inferior y aproveche el ahorro de energía de la operación directa en línea a una velocidad óptima. Reducir las cargas de energía pico. Reduzca las pérdidas de alimentación eléctrica del variador de frecuencia porque se reducen el tamaño y la cantidad de variadores de frecuencia
- Ahorrar tiempo. Reduzca el tiempo y los costos de diseño de sistemas de múltiples variadores: especificación, compra, envío, instalación, puesta en marcha y mantenimiento de variadores de frecuencia adicionales
- Ahorrar dinero. Reduzca los costos de capital y de operación. Cuesta menos comprar, almacenar, alimentar y refrigerar un variador de media tensión con un sistema de transferencia síncrona que varios variadores de frecuencia
Rockwell Automation ha ofrecido sistemas de transferencia síncrona con variadores de media tensión desde 1989. Se han implementado varios cientos de sistemas de transferencia síncrona en todo el mundo.
Al ofrecer un control preciso de motores y datos de procesos en tiempo real con alertas de mantenimiento predictivo, los variadores de frecuencia inteligentes pueden ayudarle a alcanzar sus metas de producción. Obtenga más información sobre los variadores de media tensión PowerFlex en línea. Hay una solución de variadores de media tensión adecuada para usted.