Para que un proceso se mantenga a cierta temperatura, es necesario algún tipo de control que active y desactive los contactores. Este control podría proporcionarlo un controlador programable (PLC), un controlador de temperatura de bucle único o algún dispositivo con características intermedias.
Los rectificadores controlados por silicio (SCR) estándares utilizan normalmente un tipo de control conocido como cruce por cero, que consiste, básicamente, en su activación o desactivación cuando la onda sinusoidal cruza por el valor cero.
La función de activación/desactivación podría fijarse en cada ciclo o bien, a veces, mediante una función de cruce por cero con base de tiempo. Este tipo de funciones disparan el SCR durante un tiempo “x” determinado y, a continuación, lo desactivan durante otro tiempo “y”. Más tarde, repiten todo el ciclo, tal y como se muestra en la siguiente figura.