En las aplicaciones con variadores de alta potencia, el análisis predictivo cambia el juego
Seguramente habrá oído algo sobre el Internet de las cosas industrial. Bien, pues los variadores son una de las “cosas” que forman parte del IIOT.
Hoy en día, los variadores con análisis predictivo incorporado pueden evitar gran parte de los tiempos improductivos no planificados. Por ejemplo, los variadores disponen de ventiladores de refrigeración incorporados para evitar el sobrecalentamiento. Si uno de estos ventiladores deja de funcionar, el variador se sobrecalentará y fallará, lo que, como podrá suponer, provocará una de estas caídas no planificadas.
La tecnología TotalFORCE® puede resolver este problema: puede modelizar la vida útil prevista del ventilador. Se trata de un modelo analítico que no se limita a realizar un recuento. Este modelo también considera la temperatura ambiente medida (existen sensores incorporados en los módulos de variador) y la velocidad del ventilador. Si la velocidad del ventilador baja, el sistema supone que sus rodamientos estarán fallando.
Y, con este modelo de mantenimiento predictivo, cuando el ventilador alcance un porcentaje determinado de la vida útil que el sistema ha predicho para él —el 80 % como valor predeterminado— se enviará una notificación a través de EtherNet/IP al sistema de control.
De este modo, se enviará una notificación al equipo de mantenimiento indicando que es necesario sustituir dicho ventilador en la siguiente ronda planificada, lo que evitará la el tiempo improductivo sin planificar.
Además, un sistema conectado de este tipo también puede utilizarse para comprobar el inventario de piezas de repuesto y pedir de forma automática las que sean necesarias.