Un paso más allá de las especificaciones
Los sistemas de eficacia comprobada, como la tecnología de carrito independiente (ICT), ofrecen una alternativa inteligente a las limitaciones físicas y de rendimiento de las soluciones mecánicas existentes. Pero hay que ir un paso más allá de las especificaciones.
El proceso habitual puede ser más o menos el siguiente: Se encarga al departamento de compras o ingeniería que compre una máquina para X. Envían una solicitud de presupuesto que corresponde exactamente a lo que le han pedido y los OEM elaboran los presupuestos de la máquina sin desviarse demasiado, ya que no quieren arriesgarse a perder la venta.
Ahora, avancemos rápidamente hasta el momento en que han ganado el contrato, han fabricado la máquina y el equipo ejecutivo aparece en la prueba de aceptación en la fábrica. La máquina que se encuentran no está preparada para un futuro más flexible. No ofrece cambios de línea con solo pulsar un botón, ni diferentes patrones de envasado, ni soluciona los retos empresariales más importantes. Para este público, los costos iniciales adicionales que conlleva un equipo de envasado adecuado pasan a ser secundarios, ya que ven cómo se aproxima un futuro inevitable de costosas modificaciones y readaptaciones.
Los líderes del área de operaciones necesitan saber cómo los avances como la ICT ayudan a resolver los retos de su empresa, no solo los de producción. Deben saber que ICT es mucho más que un típico sistema de transporte lineal con una sofisticada entrada o la posibilidad de cambiar el paso.
Y este proceso comienza antes de que haya un proyecto sobre la mesa. Antes de que se envíe una solicitud de presupuestos. Antes de que se redacte una directiva para comprar X, cuando todo, desde la A hasta la Z, es aún posible.