Las minas siempre han tratado de mantener a los trabajadores fuera de áreas inseguras y operar lo más remoto posible. Este objetivo tiene un nuevo énfasis y urgencia debido a la pandemia de COVID-19. Para ayudarle a mantener continuidad del negocio mientras mantiene a sus empleados sanos y seguros, en asociación con PTC, ofrecemos Acceso Gratuito a Vuforia Chalk, una herramienta colaborativa de asistencia remota, hasta el 31 de Agosto, 2020.
Siga leyendo para conocer cómo esta herramienta y otras tecnologías de realidad aumentada (AR) y realidad virtual (VR) pueden ayudarle a aumentar la cantidad de trabajo virtual que pueden realizar sus empleados y también a mejorar la seguridad y productividad de su mina.
Mejore la Productividad
Los transportadores han sido desde siempre un equipo que requiere mucho tiempo para revisar problemas y solucionarlos. Considere este ejemplo para mejorar la productividad cuando ocurre un problema en un transportador:
En lugar de caminar a lo largo del transportador para localizar el problema, un operador puede “viajar” a lo largo de la banda usando un gemelo digital en una computadora o dispositivo móvil, Sin visitar físicamente el gabinete de control, el operador puede revisar los detalles del problema y acceder a los datos del motor, como la corriente y la temperatura, para solucionar problemas y hacer un diagnóstico. Armado con toda esta información, el operador puede desplegar al técnico adecuado en el lugar correcto con las herramientas adecuadas para solucionar el problema. Esto reduce drásticamente el tiempo de viaje de los empleados. También significa muchas menos sorpresas para los técnicos que están realizando reparaciones, ya que pueden hacer el trabajo más rápido.