Recomendado para usted
Mi mujer, mis hijos y yo disfrutamos viendo juntos la serie de televisión “La Teoría del Big Bang”. En uno de los episodios, los frikis usan Internet para encender una luz desde un ordenador y permitir que la gente en China pueda conducir coches controlados por radio. El Internet de las Cosas en una comedia de masas. Mi hijo de 13 años comentó: “¿Genial, pero es realmente posible?”. Con una amplia sonrisa, le respondí que era eso lo que ponía la comida en su mesa.
Recientemente asistí a Cisco Live en Orlando. El Internet de las Cosas estaba en todas partes: John Chambers habló de él en su discurso preliminar, todos los asistentes que llegaron en autobús o ferry al centro formaron parte de una demo sobre el Internet de las Cosas, y uno de los pabellones más grandes en la planta de exhibición era el pabellón del Internet de las Cosas.
La mayor y única gran atracción en el pabellón fue una máquina de recogida y colocación tipo robot Delta, diseñada por un fabricante de maquinaria llamado Aagard y controlada por un controlador CompactLogix de Allen-Bradley con servovariador Kinetix 350, todo sobre EtherNet/IP. En definitiva, esta máquina integraba cerca de 20 “Cosas” conectadas a Internet: Controladores de Automatización Programable, Servovariadores, Variador de Frecuencia Variable, Bloques de E/S, Sensores de Visión, HMIs, etc.
Para la multitud tecnológica presente, esto fue una verdadera revelación. Muchos de ellos trabajan para fabricantes que tienen por objetivo entender cómo el Internet de las Cosas puede afectar a sus negocios; no saben lo muy adelantadas que están en este aspecto sus propias plantas de fabricación. A finales de 2012, IHS Research estimó la existencia de una base instalada mundial de 12 millones de unidades de dispositivos EtherNet/IP. La misma multitud tecnológica también se sorprendió cuando expliqué que no todas las soluciones Ethernet de automatización usan el Protocolo de Internet y que el modelo normal en aplicaciones industriales es una red diferente para cada aplicación y para cada máquina. “¿No habéis realizado ya la convergencia de vuestras redes? Me tengo que meter en esto de la fabricación”, comentaba otro visitante. “Lógicamente, tenéis mucho dinero para gastar”.
Cisco ha publicado recientemente su sistema de puntuación 2013 sobre el valor económico del Internet de Todas las Cosas, que mostraba que mientras que el sector de fabricación está obteniendo más valor en dólares del Internet de Todas las Cosas que cualquier otra industria, sólo está capturando el 46% de la oportunidad.
IHS Research también ha señalado que la base instalada de cosas conectadas a TCP/IP sin protocolo de automatización es de 36 millones de unidades y que la mitad de los dispositivos desplegados en aplicaciones industriales no tienen interacción con controladores programables (videocámaras, tarjetas magnéticas de control de entrada, sistemas de tracking RFID y muchos más). Todos estos sistemas son críticos para una producción sostenible y son desplegados, ya que los fabricantes y la planta los necesitan. Como comunidad de vendedores de automatización, tenemos que ser conscientes de la importancia de estos dispositivos para nuestros clientes y aprovechar y reforzar este valor.
Fue fantástico decirle a mi hijo que mi trabajo es “genial”, pero para hacerlo realmente estupendo y para convertir la Automatización Industrial en una carrera fantástica para estudiar por la generación del Milenio, como mi hijo, necesitamos cambiar el enfoque fijo en las “Cosas” y abrazar completamente las tecnologías emergentes como “El Internet de las Cosas”.
Para obtener más información sobre la Automatización Industrial y el Internet de las Cosas, visita las Ventajas de la IP Industrial: http://www.industrialip.org.
Publicado 1 de diciembre de 2017