Recomendado para usted
En la industria siempre hay una mayor necesidad de encontrar maneras de aumentar el rendimiento sin aumentar el tiempo de producción.
Una manera de lograr esto es mediante el uso de dispositivos “inteligentes” flexibles y adaptables en arquitecturas de sistema de control, dispositivos que pueden ejecutar muy rápidamente funciones de control simples de forma local, al tomar decisiones sin depender de un procesador central.
Imagine que acaba de capturar la emoción de un fin de semana de diversión con su cámara digital. En el pasado, tenía que:
- Descargar las fotos a la computadora.
- Enviarlos por Internet al centro de fotografías de una tienda local.
- Esperar unas horas o unos días para que el centro de fotografías las procese.
- Conducir hasta la tienda para buscarlas y regresar a casa con las fotos impresas.
En general, podríamos decir que si comenzamos con nuestros archivos de imágenes digitales, podríamos esperar varios días para tener las fotos impresas.
Si revisamos la tecnología actual, ahora tenemos impresoras “inteligentes” que nos permiten conectar nuestras cámaras directamente a ellas, ajustar algunas configuraciones y, en minutos, son capaces de procesar nuestros archivos de imágenes en fotografías de alta calidad.
Ya no tenemos que tolerar las demoras al enviar archivos por Internet para su procesamiento, ni el tiempo gastado en ir y venir al centro fotográfico, o peor, no poder tener nuestras fotos porque la tienda está cerrada.
Con la tecnología DeviceLogix podemos evitar algunos de estos problemas que pueden retrasar los procesos industriales y reducir el rendimiento. Por ejemplo, podemos reducir el retraso en el procesamiento debido a la carga completa de los controladores centrales o evitar la interrupción de un proceso entero debido a la desconexión de un controlador central.
Si analizamos una aplicación industrial típica, como un paquete que avanza por un transportador, puede haber un escáner de códigos de barras que actúe como nuestro dispositivo de entrada.
Los datos de entrada de nuestro escáner se envían a nuestro dispositivo (p. ej., un arrancador suave) que controla el motor en el transportador. El dispositivo procesará esa entrada y la transmitirá a través de nuestra red de comunicación al controlador lógico programable central.
Luego de que el PLC recibe los datos, ejecuta la lógica. En este momento, el PLC también escanea los datos de entrada y actualiza los datos de salida. Si el PLC está cargado completamente, la cantidad de tiempo del PLC puede aumentar de manera significativa.
La salida actualizada del PLC se transmite de nuevo desde el PLC a nuestro dispositivo a través de la red de comunicación y el dispositivo ejecuta alguna acción, como mover el transportador 10 pies.
Si este “dispositivo” es compatible con DeviceLogix, entonces todo el procesamiento desde la entrada hasta la salida ocurre localmente. DeviceLogix es un motor lógico independiente de la plataforma que está incorporado en varios dispositivos de Allen-Bradley, como unidades de botones pulsadores, relés de sobrecarga, arrancadores de motores y variadores, y los convierte a todos en dispositivos “inteligentes”.
¿Qué significa tener control local?
Este motor lógico incorporado procesa entradas, controles y salidas, y administra la información de estados localmente dentro de un dispositivo, lo que elimina la necesidad de pasar por una red de comunicación y un controlador central. Debido a esto, el tiempo de respuesta de nuestro sistema mejora en un 90%. Estos tiempos de activación mejorados son particularmente útiles en aplicaciones en las que el tiempo de respuesta es crítico.
Si está buscando un mayor rendimiento del sistema de control para aplicaciones en las que el tiempo es crítico, puede lograrlo al utilizar dispositivos inteligentes con la tecnología de componentes DeviceLogix™.
Publicado 30 de mayo de 2016