Recomendado para usted
La maquinaria y los dispositivos inteligentes mantienen a los gerentes informados de los problemas (errores de calidad, paros del equipo, demoras en la producción, consumo excesivo de energía) y disparan respuestas reactivas.
Sin embargo, resolver problemas no es tan bueno como evitarlos. Para ser verdaderamente competitivos, los fabricantes deben ser más inteligentes y aprovechar los datos para eliminar proactivamente los problemas antes de que ocurran e innovar continuamente las prácticas y los procesos de las operaciones.
¿Cómo? Mediante la integración del equipo con los sistemas empresarial y de control de la planta, para generar conocimientos a partir de los datos de la planta.
Cuando la maquinaria de producción se vincula directamente con el software de análisis, los gerentes logran un entendimiento de la eficacia total del equipo (OEE) y otros parámetros de las operaciones, tales como el consumo de energía, la conformidad medioambiental y las diferencias de seguridad.
Estos conocimientos permiten que los gerentes se conviertan en innovadores que descubren y eliminan las causas raíz de los problemas de las operaciones.
Equipos de bajo rendimiento, por ejemplo, pueden ser el resultado de una mezcla compleja de problemas que ocurren en una línea: conformación y abastecimiento de materiales, duración de tiempos de máquina, secuenciamiento de productos.
Un análisis profundo de todas las variables de la producción, incluidos los datos de la máquina, puede ayudar a los líderes a innovar el proceso general y mejorar las capacidades del equipo y el funcionamiento de toda la línea.
Con el tiempo, las innovaciones de este tipo, basadas en la información, reducen los costos de mantenimiento, eliminan los desperdicios de producción (tiempo, recursos e inventario), mejoran la confiabilidad del equipo e impulsan la rentabilidad.
La fabricación más inteligente también ofrece "revisiones" en tiempo real de las líneas de producción y del equipo, lo que evita problemas inesperados. Por ejemplo, la inteligencia incorporada de la máquina, junto con la seguridad integrada, permite que el fabricante autentique quién tiene acceso al equipo, a la tecnología y a los datos de la empresa. Las brechas de seguridad se detienen antes de que puedan ocurrir.
¿Qué tan inteligentes son sus líneas de producción? ¿Y cuánto más rentable podría ser como una empresa de fabricación más inteligente con innovación de las operaciones basada en datos?
Publicado 11 de enero de 2016