Soluciones
M.G.Bryan se asoció con Rockwell Automation para desarrollar un nuevo sistema de control e información para vehículos de fracturación, el cual utiliza la plataforma informática en la nube Windows Azure de Microsoft junto con la suite de software FactoryTalk® para el acceso remoto seguro a información en tiempo real.
Cada sistema de control del vehículo utiliza un controlador programable de automatización CompactLogix™ de Allen-Bradley®.Una versión basada en la nube del software FactoryTalk VantagePoint recopila datos del sistema de control para mostrar un panorama integral y contextualizado del rendimiento del vehículo y la flota.La información se envía a la nube a través de módems celulares.Los datos se desglosan en paquetes increíblemente pequeños y se envían a áreas con poca cobertura celular.Además, en el caso de que no se pueda encontrar una conexión, los datos se almacenan en una gateway y se envían una vez que se vuelve a obtener una conexión.
El nuevo sistema de control e información completamente integrados reúne diferentes fuentes de información, como datos históricos, relacionales y transaccionales.Para utilizar completamente estos datos importantes sin solicitar a M.G.Bryan o sus clientes que construyeran o administraran sus propios centros de datos, Rockwell Automation utilizó la informática en la nube.
“Necesitábamos una solución que funcionara de la misma manera para nuestros primeros cinco camiones que para los 1,000 siguientes”, dijo Josh Rabaduex, Director de ingeniería en M.G.Bryan.“También sabíamos que no queríamos hacer una gran inversión inicial en hardware ni tener que lidiar con el mantenimiento del sistema a largo plazo, por lo que un centro de datos antiguo no era la solución para nosotros”.
Al utilizar tecnología móvil y la transferencia de información comercial segura y uniforme mediante la nube, M.G.Bryan tiene acceso a un mayor grado de inteligencia conectada.“Ahora podemos obtener datos de la nube a través dispositivos móviles y navegadores web para producir informes y tableros sobre la condición del rendimiento de la fracturación hidráulica y del tren propulsor de un vehículo en particular, así como el rendimiento del proceso y las tendencias de mantenimiento en relación con todas las flotas”, dijo Rabaduex.“Al combinar nuestro nuevo sistema de información con la flexibilidad y la capacidad de escalado de la informática en la nube, realmente abrimos la puerta hacia una amplia variedad de soluciones de gestión de operaciones para nuestras propias flotas de vehículos y las que vendemos”.