Los fabricantes pueden agilizar aún más los procesos operativos y reducir el tiempo de despliegue con el lanzamiento de una actualización mejorada de firmware y perfil Add-On (AOP) en los bloques maestros ArmorBlock 5000® IO-Link Allen‑Bradley®. Las características recién añadidas, junto con la capacidad On-Machine™, proporcionan un importante aumento en la funcionalidad y el rendimiento de aplicaciones en ambientes industriales exigentes.
Entre los aspectos destacados de las nuevas capacidades de los bloques maestros ArmorBlock 5000 IO-Link se incluyen los siguientes:
- El perfil genérico de IO-Link permite la compatibilidad con una gama más amplia de dispositivos IO-Link, lo que habilita capacidades ampliadas de las máquinas para los sistemas de automatización existentes.
- El modo de solo datos de proceso simplifica aún más la experiencia de integración del IO-Link al transmitir los datos especificados por el dispositivo IO-Link.
- La descarga automática de archivos IODD mediante la herramienta de registro de dispositivos IO-Link ayuda a simplificar el flujo de trabajo, acelera la configuración y optimiza la eficiencia general.
- La funcionalidad de importación/exportación de archivos EDS permite un despliegue más eficiente del proyecto en el que los usuarios pueden aprovechar el mismo archivo EDS en diferentes máquinas.
- La funcionalidad de tipo de cambio permite reemplazar un bloque maestro IO-Link con una variante de potencia diferente sin tener que reconfigurar el dispositivo y el software.
Con estas últimas mejoras, los fabricantes podrán beneficiarse de una mayor flexibilidad, eficiencia y productividad en sus procesos de automatización. Los bloques maestros ArmorBlock 5000 IO-Link mejorados enriquecerán la experiencia de integración premium, lo que facilitará más que nunca la automatización y el mantenimiento del sistema.
Allen‑Bradley, ArmorBlock 5000, On-Machine y Rockwell Automation son marcas comerciales de Rockwell Automation, Inc.