Crear una alarma

Cree una alarma de nivel exclusiva que advierta de que se ha excedido la temperatura.
  1. En
    Vista del proyecto
    , haga clic con el botón derecho en
    Alarmas
    y seleccione
    Nuevo
    Alarma de nivel exclusiva
    .
  2. En
    Propiedades
    , establezca
    Límite alto
    en
    60
    .
  3. Establezca
    Confirmación automática
    en
    True
  4. Establezca
    Mensaje
    en
    Maximum temperature exceeded
  5. Cree un vínculo dinámico entre
    Variable de entrada
    y
    ProjectName
    Modelo
    Temperature
    .
    Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.